This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12008:电压设置不起作用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893709/lmz12008-voltage-setting-not-working

器件型号:LMZ12008

尊敬的女士们:

根据您的设计、我有一个 PCB、但发现 LMZ12008不输出所需的5V 电压、而是要低得多的电压。
我曾尝试过以下电阻器配置、但运气不好:
R_ffb=1k89;R_fbt=10k (根据数据表进行计算)
R_ffb=1k;R_fbt=7k (基于 webench 的计算(近似值)

EN 引脚由微控制器驱动至3.3V。
我在 SS 上尝试了470n 设置、但没有电容。
输入和输出电容器是根据数据表要求设计的。

我还注意到、在尝试获得5伏设置时、反馈引脚上的电压没有充分上升。

我在以下链接下准备了两种配置以及测量:
r_ffb=1k ;r_fbt=7k (输出电压应为5V、但输出电压仅为2V)
2.反馈到输出、不使用分压器来获得最小电压
(输出加载了一个220欧姆的电阻器)

https://postimg.cc/gallery/DXV0ycx

您能否给我一些提示、说明为什么我遇到此问题?

感谢您的进步。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我有一些问题可以帮助我更好地理解问题:

    输入电压是多少?

    什么是输入和输出电容器?

    对于 Rfb=1k Ω、Rfbt =7k Ω 的情况1、负载是多少?

    如果我正确理解您的图片、黄色是 Vout、红色是反馈引脚、那么正确吗? 您可能会遇到一些稳定性问题、因为输出纹波频率应在大约350kHz (或2.85us 周期)的开关频率下、但我看不到该频率下的稳定纹波。 您可以使用20MHz 带宽限制重新进行测量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的快速回复、以下是您请求的信息:

    -输入电压:测量值为13.3V。 稳压器的输出电压与输入电压存在相关性、例如、当电压降至12V 时、输出电压略低于 I 尝试15V 时的输出电压

    -输入电容:
    2x 47n 陶瓷电容器
    3x 10 μ F 陶瓷电容器
    1个150 μ F 铝 Elko (EEE-FK1H151P)

    -输出电容:
    2x 47n 陶瓷电容器
    1个47u 陶瓷电容器
    1个330uF 钽电容器(T520D337M006)

    我还直接在芯片上将一个20uF 和1mF Elko 连接到输入和输出、但没有任何明显的(对我来说)效果。

    提供的测量中的负载是220欧姆的电阻器。

    在我的旧图片中、黄色是 Vout、红色是反馈。

    请在此处查找20MHz 带宽下的测量值:
    postimg.cc/.../dtNKJTn
    (黄色-> VOUT;红色->反馈、绿色-> VIN (请注意不同的标度)

    提示:电流消耗约为29.4mA

    打开时、我还连接了另一个测量值(不带 C_SS)
    (电压下降是万用表电流分流的影响、用于电流测量)
    在没有分流器的另一个测量中、可以看到对 VIN 的影响。

    扫描 VIN 电压时、会出现一种奇怪的行为、也会附加在上面的图像文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您提供这些信息和额外的测量波形。 顺便说一下、您可以直接将图像上载到您的帖子中。 我无法通过我的计算机上的公司代理访问您的链接。 我必须在我的个人电话上查看。 )

    嗯。 我在寻找输入电源下降的迹象、以表明它受电流限制、但情况似乎并非如此。

    您是否能够共享原理图和布局? 如果您不愿意在论坛上分享、可以通过 Kristoffer.Flores _at_ TI.com 直接向我发送电子邮件。

    是否有任何其他电路由输入13.3V 供电? 您是否只有这一块板、是否尝试更换过该器件? 如果多个电路板都显示相同的行为?

    Kris