This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:有关 VAP 模式的问题

Guru**** 2543880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943276/bq25713-questions-on-vap-mode

器件型号:BQ25713

你(们)好

    我们在设计中使用的是 BQ25713、我对 VAP 模式有一些疑问。 请帮助检查、

    我们都知道、VAP 模式在仅电池模式下启用。 在我的系统中、我使用2芯电池、不管电池状态如何、VAP 模式是否有效、例如电池已满或电池已断电等等。

 2.在 DS 中、它是"在 VAP 模式运行中、降压/升压充电器提供电池的能量、以便为输入去耦电容器(VBUS)的电压充电尽可能高(如20V)。 ”,使用 VAP 模式时,如何定义 OTG 输出电压? 我的2节电池电压范围为7V 至8.4V。 我将 VBUS 电压设置为20V? 还是仅8.4V? 如何在电池充满电或断电时设置 OTG 电压? VBUS/OTG 输出电压是否会影响 VAP 性能?

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

      高电平有效以启用 OTG 或 VAP 模式。 当 REG0x34[5]= 1时、拉高 OTG/VAP 引脚并设置 REG0x35[4]= 1可以启用 OTG 模式。 当 REG0x34[5]= 0时、拉高 OTG/VAP 引脚将启用 VAP 模式。

    启用 OTG 还是 VAP 取决于 REG0x34[5]的状态。 要  正确进入 VAP 模式、请参阅数据表中的仅电池模式时的9.3.2 Vmin 主动保护(VAP)部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

       感谢您的回复。  我不担心进入 VAP 模式。  只是担心,如果设备已进入 VAP 模式,那么无论电池电压是多少 ,VAP 模式始终工作。 对吧?

        如果是,在 VAP 模式下,如何设置 VBUS OTG 电压? (处于2芯电池状态)

        谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

     OTG/VAP 引脚为双用途引脚。 您将配置 OTG 或 VAP、具体取决于 设置 REG0x35[4]=1以启用 OTG 模式、或设置 REG0x34[5]= 0、拉高 OTG/VAP 引脚以启用 VAP 模式。