This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:意外更改寄存器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940978/bq25703a-unexpected-register-change

器件型号:BQ25703A

大家好、团队、

BQ25703A 存在意外行为、还有三个问题。

μ・行为

在 ChargeOption3寄存 器(I2C 地址= 35h)位7:EN_HIZ、InputVoltage 寄存器(I2C 地址= 0B/0Ah)处写入0时、将从设定值更改为。

这由读数电阻器和实际值进行检查。

・问题

1、 这种行为是否应该发生?

2、我认识到当 CHRG_OK 引脚从 L 更改为 H 时、会写入 InputVoltage 寄存器、但在上述情况下、CHRG_OK 引脚仍不会更改。 您是否知道其他触发器将其上拉?

3、是否有任何方法可以防止更改 InputVoltage 寄存器?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

      即使在切换 EN_HIZ 位时、VINDPM 寄存器是否在空载时自动设置为 VBUS - 1.28V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您是否提到 切换 EN_HIZ 位时应检查 ChargeOption3寄存器(I2C 地址= 35/34h)位5?

    在位描述中、写入了"Measure VINDPM threshold"、但我不知道它们在哪里或在哪里使用。

    此致、

    Hideki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

      通过禁用 EN_HIZ 启用转换器时、读取输入电压寄存器(0x0A 和0x0B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    输入电压寄存器将为"输入电压位7-0 =0x05或0x06"、等于3.52V 或4.16V。

    请注意、客户最关心的是他们不想更改寄存器值。

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

      客户的输入电压是多少? 在 REG0x0A 中输入0x06为输入电压寄存器(VINDPM)提供3.2V 设置