This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:UCC27424-Q1 VOUT 关断电压错误

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893765/ucc27424-q1-ucc27424-q1-turn-off-voltage-error-for-vout

器件型号:UCC27424-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27424

尊敬的先生:

我的客户将 UCC27427-Q1用于电池组、与捕获模块类似、而不是电池监控器 IC。

电池组充电时。 N-MOSFET 是从 MCU 到 UCC27427的开/关控制。 Q8、Q10、Q12、Q14、Q40 N-MOSFET 会增加温度并发热。

当关闭 Q8、Q10、Q12、Q14、Q40 N-MOSFET 时。 栅极电压为4V。  

当导通 Q8、Q10、Q12、Q14、Q40 N-MOSFET 时。 栅极电压为12V。

如果 BAT 充电电压和 BAT Pack 相同。  当关闭 Q8、Q10、Q12、Q14、Q40 N-MOSFET 时。 栅极电压为0V。

电池充电电压:84V

电池组电压:70V

您能告诉我这个问题的建议吗?、

e2e.ti.com/.../SONGUO_5F00_FET.pdf