This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC24630:交流/直流适配器双路输出设计指南

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630EVM-636, UCC28740, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894038/webench-tools-ucc24630-design-guidance-on-ac-dc-adapter-dual-output

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件: UCC28740LM5023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我正在尝试设计低于规格的反激式电源、我正在寻找设计思路

输入85V -235V AC 50/60Hz

2.输出12v 5A 和5V 2A  

我在看 UCC24630EVM-636、我不知道这是不是一个好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您关注 TI 反激式控制器。

    EVM 在您的功率级别范围内、但它是单输出设计。  但是、掌握产生此类功率所需的电路很有用。  对于12V 电压、匝数比和多个输出组件将不同。

    对于第二个5V 输出、将需要一个额外的绕组和输出级。  

    请您阅读此链接中的其他参考设计:

    http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=40.16,99.61&vinmax=223.49,4000&iout=4,6.79&vout=12&isolated=Isolated&intype=AC&outpow=0,96.38 

    这些设计也是单输出、但涉及各种控制器。  由于您有2个输出、我建议使用使用 光耦合反馈而不是 PSR (初级侧调节)的反激式控制器。  这将对两个输出进行更好的调节。  需要考虑的一些控制器是 LM5023和 UCC28740。

    此致、
    Ulrich