This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:ADC 和 DAC 一般性问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893764/tps65950-adcs-and-dacs-general-questions

器件型号:TPS65950

大家好、

尊敬的客户对数据转换器有一些一般性问题。 有关入门信息、请在以下方面提供帮助。

ADC:

我们 能不能解释一下预分频器以及它是如何用于 ADC 的?  换言之,"mAdc 预分频器从0到>1.5 V"是什么意思?  如果需要、我们希望了解是否可以使用 ADCIN0和 ADCIN1。

DAC:

关于 TPS65950 (音频 DAC)上的 DAC、是否可以将其中的任何一个用作通用 DAC? 还有其他我不知道的 DAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有关 ADC/DAC 信息、TRM 中介绍了很多相关内容:www.ti.com/.../swcu050

    它比数据表长很多、并按功能块细分信息。

    遗憾的是、我不知道 DAC 是否可以重新用于其他用途。 一般而言、我们不建议更改 OMAP 的 PMIC、因为对这些产品的支持有限。