This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:设计文件中有错误?

Guru**** 2531760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893932/tps546a24a-error-in-design-file

器件型号:TPS546A24A

大家好、团队、

请访问 http://www.ti.com/lit/zip/sluc686

每相电流和相位数似乎存在误差。 每相电流应为用户输入(小于每相最大电流)、您同意吗? 请告诉我是否有可用的更正版本。

谢谢、此致、

Hans

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    否、每相电流是计算值。

    用户输入 IOUT 下的总电流和相位数、工具计算每相电流并将其与所选器件的最大额定电流进行比较。  在这种情况下、您尝试使用10A TPS546A24A 器件设计40A 单相设计、因此警告您器件的额定电流超出了该器件的额定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我如何为 TPS546A24A 输入10A 的电流? 仅用于单相。

    此致 、Hans-K ö Günter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    在电池 B17"Iout"中输入您的设计的总负载电流