This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:数据表错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943702/lmz22005-datasheet-error

器件型号:LMZ22005

在 LMZ22005数据表中,页码:19。 二极管 D1封装错误还是器件型号错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据给定的 MMSZ5231BS-7-F 器件型号、我认为外壳尺寸应为 SOD-323 我认为使用5.1V 齐纳二极管是可以的。  

    此致、

    Gerold