This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:TPS3809L30DBVR /RESET 引脚延迟时间问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3809, TLV809E, TPS3870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940041/tps3809-tps3809l30dbvr-reset-pin-delay-time-issue

器件型号:TPS3809
主题中讨论的其他器件:TPS3840TLV809ETPS3870-Q1

大家好、

在我客户的设计中、5%的 TPS3809L30DBVR 组件无法 在正确的延迟时间内正常工作。

在我们的数据表中、延迟时间应满足规格120~280 ms。

下面的波形是客户的故障波形、供您参考。

通道3:VDD

CH2:/RESET

我还连接了客户的电路以进行仔细检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您是否在没有额外电路的情况下尝试测试电路(VDD 上的电感器、复位时的1k 上拉电阻?) 我的想法是、这可能是由于您在推挽器件上拉所致。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

    从客户的测试结果中、他们提到即使移除了1k Ω 上拉电阻器、故障症状仍然存在。

    但两种方法可以解决这个问题。

    增加47欧姆可以解决这个无延迟问题

    如果它们断开到 MCU 的布线、我们的器件将会有延迟。 但这是不可能的、因为该复位信号用于 MCU。

    到目前为止的任何想法都是如此。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    表示1。 如果您增大该串联电阻、这如何解决延迟问题? 您将增加到什么值? 我猜这会修复漏电路径。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

    我编写了分析报告、告诉您目前我在客户的系统主板中发现的问题。

    我认为这个问题可能是由 MCU 的 GPIO 感应到的一个脉冲电压引起的。 但我不明白为什么该脉冲会影响复位引脚的运行。

    它确实需要您的专业知识来找出根本原因。

    Thankse2e.ti.com/.../RESET-no-delay-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是预期行为、并且是由于 VPOR (上电复位)而发生的。 TPS3809数据表中并未详细介绍这一点、但您可以查看 TLV809E 或 TPS3840的 VPOR 说明。 这是一个不可避免的脉冲、详细说明了控制输出状态的最小 Vdd。 对于 TPS3809、我们将低于1.1V 的电压详细描述为未定义、这可能是您看到高达1V 脉冲的原因

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

    感谢您的反馈。 那么、您是否有任何建议可以根据这种情况来解决这个问题?

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    如果要完全消除 VPOR、应考虑使用具有过压检测功能的高电平有效器件。 在这种情况下、当器件从技术上退出故障状态并显示低电平信号时、器件基本上始终处于故障状态、因此输出高电平、直到您需要显示低电平。 例如、可以使用 TPS3870-Q1等器件来实现这一点。

    相反、如果客户可以通过电阻器管理上述 VPOR、他们也可以这样做。

    谢谢、

    Abhinav。