This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3905:输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3905, LP3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893534/lp3905-outputs-voltage

器件型号:LP3905
主题中讨论的其他器件: LP3907TPS650330

大家好、

  在 LP3905数据表中,指定了:

  降压稳压器输出范围:1.0~3.3V、LDO 输出范围:1.5V 至3.3V。 附注(1)

  (1)可定制固定输出电压器件以适应系统封装。 要求。

 

  此处需要您的帮助、以查看我们是否有可用器件或任何限制来为 LP3905提供3.3V 输入电压规格和两个降压稳压器:1.2V_0.45A 和1.6V_0.45A /一个 LDO 1.8V_50mA?

此致、

艾伯特·李。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我正在与该团队合作、了解我们为 LP3905提供了哪些选项。 明天我将能够在这里更新您的信息。  

    谢谢、

    Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    遗憾的是、这是一款较旧的器件、对新输出电压设置的支持有限。 是否可以考虑将 LP3907用于此应用? 这是 PMIC 的更新版本、具有 I2C 可编程性、可配置降压和 LDO 输出电压。 我们还有一款新器件 TPS650330、它可以通过集成的中压降压来生成3.3V 电压、从而满足输出电压要求  

    如果您可以分享有关该应用程序的更多信息、我可能会给出更合适的建议。  

    谢谢、

    Gerard