This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:EV2300

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2040, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893991/bq2040-ev2300

器件型号:BQ2040
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、E2E、

美好的一天!

我有一位客户正在寻找 BQ2040接口板。 EV2300是否与 BQ2040兼容?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    EV2300与 bq2040兼容、因为 EV2300支持 SMBus。 不过,我认为这并不是你要问的。

    我想您应该问一下 EV2200-40软件是否与 EV2300和 bq2040的组合兼容。 该软件与 EV2300不兼容、因为它是为使用 EV2200编写的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    我的客户可以将 bqStudio 与 EV2300和 bq2040结合使用吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 可与 EV2300配合使用、但不适用于/设计用于与 bq2040配合使用。

    如果客户只想读取 SBS 参数、那么任何读取 SBS 参数的软件都将起作用。 如果客户希望执行其他操作、尤其是写入监测计、则需要 EV2200-40软件。

    如果您想进一步讨论、我建议您将其脱机。 您可以向我发送电子邮件或向我发送朋友请求。