This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624中的裕度调节

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, LM10010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893825/tpsm84624-margining-in-tpsm84624

器件型号:TPSM84624
主题中讨论的其他器件: LM10010

你(们)好。

我正在开发一个计划使用 TPSM84624但希望将 Vout 设置为高/低(+/-5%)的应用程序。 刚刚意识到,虽然 Vout 可以通过具有外部电阻分压器的 FB 引脚进行调节,但它没有调整引脚。   不知您有没有想法吗?

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、请查看 此主题中 的相关问题/主题。 即使最初的问题是关于 LMZ317xx 系列、也可以应用相同的建议。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的快速回复。

    我跟随线程。 如果我理解正确、 则无法使用 TPSM84624调节 Vout 的高/低裕度(+/-5%)。 如果我错了、请纠正我的问题。

    BR、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ghasem、

    我不确定为什么无法使用此方法来动态调节输出电压。 您能否详细说明您为什么会有这种情况? 也许我可以俯瞰一些东西。 使用 LM10010/1、您可以将标称电阻分压器设置为最大电压(具有高裕度、高修整)、然后注入的电流将使电压降至标称值或低于标称值。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ghasem、您可能会发现 该另一个线程中的信息 很有用、因为它描述了如何将分立式方法与 FET +电阻器结合使用来实现裕量调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    非常感谢您的回复。 我明白了。

    BR、

    Ghasem