This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:使用 EN 禁用稳压器后、仍可正常工作?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943911/lmzm33606-what-is-still-functional-when-regulator-is-disabled-using-en

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:LM73605

'如果 EN 引脚电压被拉至阈值电压以下、稳压器停止开关并进入低静态电流状态'

当器件处于“低静态电流状态”时,哪些特性仍然起作用? 我特别想知道器件是否仍在部分工作、例如电源正常功能、或者是否完全禁用了所有逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    此电源模块具有一个用作 IC 的内部 LM73605转换器。 根据使能电压的不同、该器 件可以处于两种状态:"关断模式"或"待机模式"、在第7.4节中对此进行了进一步详细介绍。

    在使能电压被直接拉至 GND (0V)的情况下、这将关闭所有内部电路。 为内部功率 MOSFET 提供 VCC 的 LDO 将关闭、并且从 VCC 轨运行的其他电路也将被禁用。 这会导致输出为0V 并且从电源模块汲取极低的瞬态电流。  

    此致、

    Jimmy