This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610的电池管理器/电量监测计

Guru**** 2414140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z80, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941292/bq24610-battery-manager-fuel-gauge-for-bq24610

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQ34110

大家好、

对于 BQ24610 (4-6节电池)的电池管理器/电量监测计客户请求、您有什么建议吗?
客户 需要使用单独的充电和放电返回路径。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我认为 BQ40Z80可能最适合您的描述。 它支持多达6节电池、并具有  FET Options[parally_FET]位、可针对单独的充电和放电路径进行设置。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    在我与客户讨论此解决方案时、对延迟更新表示歉意。
    在客户评论 BQ40Z80后、我得到了这一回复

    我只需粘贴答案、这样我就不会错过任何信息:
    "我已经将 BQ40Z80视为可能的解决方案、但在数据表中没有看到单独充电和放电路径选项的参考原理图。 由于我告诉您我当前使用的部件,因此我将其用作示例时没有任何问题。 (以下链接: www.renesas.com/.../ISL94208.html )

    我只是想彻底检查我是否可以使用 BQ40Z80创建独立的充电和放电路径,如 ISL94208的数据表中所示。 请参考所附图片。 此拓扑未显示在 TI 数据表中,看起来也不像在评估板中实现的拓扑。 但是、由于此设计的性质、需要两条并行路径。 如果 TI 器件支持此拓扑、则这可能是公司想要进行的更改。


    我更愿意在此应用中使用 TI 器件、有趣的是、这使 TI 成为此设计中几乎每个 IC 的供应商。"

    请告诉我您的意见。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    请查看 bq34110以了解您的应用。

    bq40z80的升级将在稍后推出。

    谢谢