This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:PG 引脚最大电流

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893927/bq21061-pg-pin-max-current

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件:BQ25150BQ25155

您好!

我将在 GPIO 模式下使用 PG 引脚对电池放电。 基本上、我遵循了 TI 的应用报告《热或热温度下的电池放电实现》。
根据数据表、其最大电流为10mA、与 BQ25150和 BQ25155数据表中指定的值相同。 但是、应用报告第2页的表中还有其他值(5mA 和20mA)。

那么、这3个 IC 的 PG 引脚的最大电流是多少?

谢谢、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    限值为20mA。 数据表将会更新。