This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:关断期间的错误检测

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943888/lp2951-n-error-detection-during-shutdown

器件型号:LP2951-N
主题中讨论的其他器件:LP2951

当拉低 LP2951关断引脚以禁用稳压器时、我们注意到错误(集电极开路输出)引脚被拉低。 当关断引脚被拉至低电平(禁用稳压器)时、错误检测比较器电路是否保持通电和激活状态? 这不是数据表中任何地方描述的解释性、但对于低功耗应用来说非常重要、因为带有上拉至外部电源的低电平有效输出将导致一些静态电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    当关断引脚为低电平时、主控制环路关闭、但基准电压和错误检测误差放大器仍在上升。 如果您担心流经误差引脚的静态电流、则可以考虑通过电阻器将误差引脚拉至输出电源轨。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason。 感谢快速回复、确认即使稳压器关闭、错误检测仍处于活动状态。 我强烈建议在数据表中更加明确地说明这一"特性"。 如果仔细查看第16页的功能方框图、您会发现关断信号仅进入误差放大器、因此从技术上讲、它会显示出来、但在其他任何地方都没有提到。 通常情况下、您会期望整个部件关闭、尤其是错误检测电路、因为通常在稳压器关闭时无需进行错误检测!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的反馈。 我还使用电路图来找到答案。 我完全同意、数据表中需要更明确地提及此信息。 我会将此请求添加到我们的数据表修订版本列表中、希望在我们下次数据表更新时能解决此问题。  

    此致、  
    Jason Song