This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:确认 TVS 二极管

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942733/lm7481-q1-tvs-diode-confirmation

器件型号:LM7481-Q1

大家好、

你好。

我们有一位客户 对于24V 电池系统的 TVS 二极管的选择有两个问题。

在 LM741-Q1的数据表中、建议使用 SMBJ28A 和 SMBJ58A、但在《评估模块用户指南》(SLVUBU5)中、建议使用 SMBJ24A 和 SMBJ58A。 他能否使用 SMBJ24A 和 SMBJ28A?

此外、用户指南中还指出、需要移除 D2 (输出端的二极管)以实现24V 电池保护。 是否应该将其完全移除、或者是否有人建议改用哪种二极管作为替代器件?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Art:

    对拖延表示歉意。

    需要使用 SMBJ28A。 我们将在用户指南中进行更新、以与数据表匹配。

    如果您在输出端具有电感负载、则需要 D2。 我建议保留占位符、并在使用您的实际负载进行测试时做出决定。

    此致、Rakesh