This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:常开

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943070/lm7480-q1-always-on

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

你(们)好  

我们即将发布 Gerber 文件、用于 PCB 制造包含 LM74800-Q1器件的电路板、但有相关问题

始终开启应用的 EN 输入连接

数据表中的状态为"将 EN 连接到 VS 引脚以实现始终开启运行"

在 FET 之间的"共源极"连接中 、VS 连接到 C 和共源极信号(连接两个 FET)

我假设这些引脚在加电时是悬空的、那么 EN 引脚如何在电压施加到输入端(A 和 VSNS)时被驱动?

此致

FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 芬巴尔:

    请参阅 图9-25、Vs 通过 R1连接到 Vbattery (未连接到"C")。 因此、将 EN 连接到 Vs 会同时为 Vs 加电、并使器件采用 公共源配置。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh 致歉

    我打算说常见的"漏极"连接、如图9.1所示。

    您是否认为我们应该将 EN 连接到 VBATT (VBATT 连接到 A 和 VSNS)以进行图9.1中的配置?

    谢谢

    FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照图9.1将 EN 连接到 VS 引脚