主题中讨论的其他器件: CSD17556Q5B
我使用 TPS28225来驱动两个 N 沟道 MOSFET、从而在降压/升压配置中平衡两个串联锂电池组。 下面是简化版原理图:
在50%占空比下测试电路时、电路按预期工作、但随着占空比减小、电流上升到大约5安培、驱动器输出了一些奇怪的波形和可闻噪声。 当底部电池将电流传输到顶部电池(升压配置)时、会获取以下波形。 占空比从50%开始、然后降至约35%。
到目前为止一切都很好
然后、栅极驱动器开始输出一些高频开关。
我检查了以确保 PWM 输入没有执行任何奇怪的操作、看起来很好、EN/PG 引脚也稳定在3V。
我最初以为由于开关节点振铃而损坏了驱动器、因此换用了一个新的驱动器并添加了一个 RC 缓冲器、结果相同。 我的新猜测是它与预偏置输出有关。
如果有任何建议、我们将不胜感激!