This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:针对内部模式的波特图分析

Guru**** 2553710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893512/tps55288-bode-analysis-for-internal-mode

器件型号:TPS55288

大家好、

如果客户希望捕获内部模式的波特图、建议采用哪种方法? ISN 路径上的50欧姆电阻器? 是否有设置建议?

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您需要切换到外部反馈模式以测试波特图。 以下是基于 TPS55288EVM 电路板的步骤:

    1.根据 随附的用户指南第2.2.2节设置跳线 JP2和 JP3。  

    e2e.ti.com/.../slvubo4-BMC045.pdf

    2.通过 I2C 控制将 TPS55288器件设置为在外部模式下工作、请参阅数据表"7.6.4 VOUT_FS 寄存 器(地址= 4h)"、将 bit 7 (FB)设置为1。

    3.将信号注入 R3以测试波特图。 (下图显示了 R3的位置、它与上侧分压电阻器串联。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢海伦!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 祝您好运!