This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:选择齐纳二极管、禁用 TS (温度感测)

Guru**** 2530530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893899/bq24105-selection-of-zener-diode-deactivation-of-ts-temperature-sense

器件型号:BQ24105

bq24105数据表中使用了二极管 D1 (MMBZ18VALT1)、但 bq24105评估板上未使用二极管。


1.我是否需要使用更热的二极管? 我想知道为什么要使用它。 如果输出为8.4V、我应该使用击穿电压为9V 的更热二极管吗?

2.我有一个2节电池组,仅有2条电源线(删除了温度线)。 因此、要通过向 TS 引脚施加恒定电压来禁用温度监测功能。 如何计算电压?

  VLTF = Vo (VTSB) x %LTF+100 / 100
   Vo (VTSB)= 3.15V
   %LTF+100 =?? (未在数据表中找到)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeseung、

    关于1、齐纳二极管实际上是一 个18V TVS 的快速瞬态抑制器。  它旨在钳制 OUT 引脚上的开关尖峰。  我建议将该器件或类似器件添加到尽可能靠近 IC 的位置。  

    关于2,通过调整电阻分压器的大小使 TS 保持在 VLTf=73.5%xVTSB 和 VHTF=34.4%*VTSB 阈值之间,TS 实际上被禁用。  您可以使用匹配的10k Ω 至100k Ω 电阻器将 TS 设置为50%xVTSB。

    此致、

    Jeff