This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:软启动电容的必要性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893631/lmr14050-q1-necessity-for-soft-start-capacotor

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

如果未安装软启动电容器、会产生什么影响、数据表中说明了限制浪涌电流。  我的电源由主电源供电、18VAC 次级电源经过整流并馈电5400uF、因此 LMR14050的上电浪涌电流似乎很小或为零、因为大容量滤波器电容器会吸收所有电流。  但是、如果在运行期间禁用 LMR14050、则可能会出现一些浪涌电流、具体取决于再次启用 LMR14050时的负载。  这是否会对 LMR14050造成有害影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在直流/直流上进行软启动。  这不仅有助于防止浪涌电流

    但也有助于在启动时减少输出电压的过冲。  不应损坏

    器件、而不会进行软启动。  我会在 PCB 上留下一个软启动电容器的空间、并将其保留为"不填充"

    以防您稍后需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。  我的问题是自己产生的、建筑的、而不是设计的。  我是第三次更换 LMR14050、之前的未焊接损坏了几条馈电走线;馈电软启动电容器的走线很难修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应仅仅因为没有软启动而损坏器件。

    如果您需要故障排除方面的帮助、请向我们提供原理图、PCB 布局以及您的输入/输出值等

    测量波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设、如果软启动引脚接地、LMR14050将永远不会启动、因为该引脚的电压永远不会达到0.75?

    再次感谢 Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  尽管您可能会看到一些开关、但器件不会提供有用的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。