This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:Tj 的评估方法

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942976/lp2951-the-methods-of-evaluation-of-tj

器件型号:LP2951
关于 LP2951的散热、大部分散热应来自底部铜箔。 当我们评估 Tj 时、有两种方法。
1)测量顶部外壳的温升、假设40%(这来自 TI 参考数据)的功耗由顶部散热计算得出、因此计算 Rthja=Rthjc+Rthca、然后计算 Tj、结果为173C、故障;
2.测试 Bot 外壳(测量接近底部外壳的铜箔的温度)、使用热阻 RJC 进行计算、尚未这样测试
以下是我们的测试用例的温度数据:
 我不知道哪 种方法更合理、或者是否有另一种最准确的 Tj 方法测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、  

    我们无法看到您附加的图像。 您不必直接将图像复制到编辑器、而是必须使用工具栏上的"插入图像"按钮。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这里是图片、您现在能看到它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我们使用的方法如下:

    1. 使用烤箱、小心地将环境温度升高到热关断温度、并记录其触发的温度。 对于此测试、LDO 的负载应可忽略不计、以便结温不会因功率耗散而升高。  
    2. 将环境温度降低到低于热关断温度的某个温度(选择何种温度并不重要-例如、如果热关断时间为 T1 = 150C、则可以选择 T2 = 120C 或130C)。 现在增加负载、直到 LDO 开始循环进入和退出热关断。 记录负载电流、输入电压和输出电压、直到刚好发生这种情况。 根据良好的近似值、LDO 中的功耗为 PD = I_OUT *(VIN - VOUT)。
    3. 然后、Theta_JA 的计算公式为 theta_JA =(T1 - T2)/PD。

    如果对此不清楚,我将很高兴澄清。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些要点要与您确认。
    根据您的测试步骤、它可以计算结至环境温度的实际热阻。 是吗?
    关断?、数据表刚刚提到它,μ V、但定义不是,μ V、因此该值不是稳定值
    使用烤箱、小心地将环境温度升高到热关断温度、并记录其触发的温度。 对于此测试、LDO 的负载应可忽略不计、以便结温不会因功率耗散而升高。  
    --查找内部关断温度 T1
    2.将环境温度降低到低于热关断温度的某个温度(选择何种温度并不重要-例如、如果热关断时间为 T1 = 150C、则可以选择 T2 = 120C 或130C)。 现在增加负载、直到 LDO 开始循环进入和退出热关断。 记录负载电流、输入电压和输出电压、直到刚好发生这种情况。 根据良好的近似值、LDO 中的功耗为 PD = I_OUT *(VIN - VOUT)。  
    --实际热阻 Rthja=(t1-t2)/pd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、  

    [引用 USER="Zirui Su"]根据您的测试步骤、它可以计算结至环境温度的实际热阻。 对吗?[/引述]

    没错。 通常使用计算流体力学(CFD)仿真获得数据表值、但如果我们需要手动执行、这就是我们的方法。

    [?用户="Zirui Su"]关断温度、数据表刚刚提到它,但未定义,、因此该值不是稳定值

    对于给定的器件、关断温度稳定、并且各个组件之间不会有很大的变化。 在过去的实验室中、LP2951的热关断温度是在184C 处测得的。 您仍应自行测量关断温度以进行此 Rthja 测量。 您可以在 此处阅读有关热关断温度的问题

    [引用 user="Zirui Su"]1. 使用烤箱、小心地将环境温度升高到热关断温度、并记录其触发的温度。 对于此测试、LDO 的负载应可忽略不计、以便结温不会因功率耗散而升高。  
    --find internal shutdown temperature t1

    正确。

    [引用 user="Zirui Su"]2. 将环境温度降低到低于热关断温度的某个温度(选择何种温度并不重要-例如、如果热关断时间为 T1 = 150C、则可以选择 T2 = 120C 或130C)。 现在增加负载、直到 LDO 开始循环进入和退出热关断。 记录负载电流、输入电压和输出电压、直到刚好发生这种情况。 根据良好的近似值、LDO 中的功耗为 PD = I_OUT *(VIN - VOUT)。  
    --实际热阻 Rthja=(t1-t2)/pd[/quot]

    正确。

    此致、

    Nick