This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-Q1:ESD HBM 额定值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893922/tl1431-q1-esd-hbm-rating

器件型号:TL1431-Q1

大家好、

你好。

 TL1431-Q1的 ESD HBM 是什么?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    TL1431 Q1的 ESD 如下所示。

    AEC-Q100-002 HBM:2000V

    AEC-Q100-011 CDM:1000V