This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:平均软启动电流

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893630/tps54341-average-soft-start-current

器件型号:TPS54341

您好、E2E、

美好的一天!

我是否可以知道如何获取  TPS54341数据表第33页第8.2.2.6节"慢速启动电容器"中讨论的平均软启动电流(Issavg)的值? 是否有有关如何获取它的公式?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动电流为1.7uA。  这可以在电气特性表中的"软启动和跟踪"标题下找到、作为充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。

    我已经看到1.7uA 软启动电流(ISS)。  µF、在第33页的第8.2.2.6节"慢速启动电容器"中、有一个示例表明、在平均电流为1A 的情况下为70 μ F 至3.3V 的有效输出电容充电需要0.2ms 的慢速启动时间。 平均电流1A、公式43上使用了 Issavg、我对吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1A 是 eq 43中用作 Issavg 的值。  它只是一个使用方程的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这只是一个假设值吗? 如何确定这一点?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;它只是一个假设值。  您将使用低于电流限制的值、您认为该值是可以的。  可能是1A 或2A。

    如果需要、电流越大、启动速度越快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz