This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS754:输出电容和 ESR

Guru**** 2766435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943816/tps754-output-capacitance-and-esr

器件型号:TPS754

您好!

我正在设计一个采用 TPS75401-Q1线性稳压器的电路板。

在选择输出电容器时、ESR 看起来至关重要、因为它必须大于0.1欧姆或0.05欧姆、具体取决于总电容。

您能给我推荐一个合适的电容器吗?

谢谢你

Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pasquale、  

    我们通常不建议使用无源组件。 如果您正在寻找电容器、可以查看 Murata 电容器。 他们有一个在线工具、该工具具有电容器的所有特性。  

    请在此处查找他们的网站:

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pasquale、  

    我收到您拒绝回答的通知、请问我是否可以提供进一步的帮助? 对于大多数陶瓷电容器、它将满足 ESR 要求。 这些电容器具有许多不同的尺寸和其他特性、这些特性会因每个应用而异、因此很难就特定电容器提供任何建议。  

    此致、  
    Jason