This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:2.5V 上升时间和下降时间波形

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943902/tps22954-2-5v-rise-time-and-fall-time-waveform

器件型号:TPS22954

您好、先生、

此上升时间的公差(最小值和最大值)是多少? 是否存在可提供的 VIN=2.5V 条件?

图中的放电时间是否为 TPS22964的波形? 如果没有、可以提供的 TPS22964的放电波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    数据表提供了 VIN=2.5V 和 VBIAS=2.5V 的时序。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22954.pdf 

    时序取决于输入电压、输出电压、负载和环境温度等各种因素。 这就是 TI 仅规范典型值的原因。

    放电是通过该器件的 QOD 进行的、因此它再次取决于负载的性质。 我们不提供计时的最小和最大规格。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。