This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65192:VIH&VIL 问题

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893742/tps65192-vih-vil-question

器件型号:TPS65192

你(们)好  

数据表中的 VIH 和 VIL 规格似乎放置位置错误。 您能不能帮助检查 VIH 是否应以 MIN 为基准、VIL 是否应 以 MAX 为基准。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65192.pdf

谢谢!

-落基山脉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    是的、似乎 VIH/VIL 电平被放置在错误的列中。 VIH 规格的最小值应为2.0V、VIL 规格应为。 最大应为0.5V

    我们将在下一个数据表修订版中记录更正。

    此致、

    辽卡特