This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116在刚通电时不能正常工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942851/lm5116-lm5116-does-not-work-normally-when-it-is-just-powered-on

器件型号:LM5116

尊敬的团队:

我的客户在48V 输入电压、12V 输出电压降压电路中使用 LM5116、但现在他们在终端客户中发现了2%比例电路板损坏问题。

我的客户重现的现象是、首次通电时、Q15的驱动信号仅大于3V、Q15断开3us 后、LM51164的 VCCx 和 VCC 都接地短路。

请参阅复制波形的屏幕截图、黄色代表 Q15的 DS、绿色代表 Q15的 GS、蓝色代表输出电压、我们可以得到 Q15的 GS 在开关管断开之前仅为2.8V。

请参阅原理图、PCB、mos 数据表、如下所示。  

那么、您能否说出这种现象的可能原因以及如何解决这一问题? 请提前分享您的建议、谢谢!

e2e.ti.com/.../2451.PCB.xlsxe2e.ti.com/.../6354.schematic.pdfe2e.ti.com/.../0434.Mos-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 GS 为3V 时、VCC 电压是多少? 我认为、在有问题的条件下、驱动电压无法升至3V 以上、这使得高侧 FET 在线性区域工作会导致 FET 损坏。

    通道3是否存在输出电压,原因是它是2A/div? VCC 电压如何、它是否还能在有问题的情况下保持在3V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    当损坏再次发生时、我的客户未捕获 VCC 波形。

    但他发现 VCC 波形在原型中异常、没有损坏、如下图所示。 您能解释一下是什么导致了这种情况吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出电压的变化是多少? 从内部到外部的 VCC 切换看起来很像,但 Vo 此时不应该有电压。

    什么是蓝色电压?