This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:数据表中的布局指南(具有禁止区域)

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110, TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943752/tps62110-layout-guide-in-datasheet-have-a-keepout-area

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件: TPS62912

设计

我们发现 TPS62110布局的数据表中有一个禁止区域、它是靠近 PIN1的0.5*0.5、客户想知道为什么需要这样做? 如果客户可以移除它?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    TPS62110数据表布局禁止区域是完成布局时使用的区域。 只要符合制造要求、您就可以缩小或删除它。 您是否专门将此部件用于同步功能? 如果是、我建议查看较新的器件 TPS62912、该器件除了具有低噪声和低输出纹波之外、还具有同步功能。

    此致、
    模块