This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:门铃应用中的低 IQ 降压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893515/tlv62130-low-iq-buck-in-doorbell-application

器件型号:TLV62130

您好!

您能否提供满足以下要求的建议:

输入电压10V

输出电压:5V/2A 和3.3V/2A

Iq <10uA

我发现 TLV62130可以满足要求、但成本更高。 您还有其他建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty,目前为止没有其他好的选择。 TLV62130的典型 IQ 为19uA、高于您的目标。 还可以吗? 该项目的生产时间是什么时候? 也许您可以离线与 Bruce Lu 进行检查。