This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:可以省去哪些器件?

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5160, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942201/lm5161-which-parts-can-be-eliminated

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件:LM5161LM5180

你(们)好

是否可以在数据表中将参考电路中的器件数量从24个器件减少到12个器件、减少一半?  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5160.pdf

- THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我看不到随附的图片、您说的是哪一张? 您需要 LM5160或 LM5161的哪些部件支持?  

    您的应用是降压还是 Flybuck?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的错误。 我是指 LM5160。 您能解决这个问题吗?

    图28或图35、以较少器件完成的操作为准。  

    需要5V、2A 隔离式输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以将 LM5180视为 PSR 反激式、它可以减少总组件数量。

    www.ti.com/.../lm5180.pdf

    对于 LM5160、您只能组合一些输入和输出电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Daniel Li14"]

    您可以将 LM5180 视为 PSR 反激式、它可以减少组件总数。

    您是指比数据表中显示的器件更少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ,我是说您可以使用 LM5180,它有助于将组件数量减少到12。