This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:有关电流限制功能的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893580/lm2673-questions-about-current-limit-function

器件型号:LM2673

大家好、

我的客户询问 LM2673的电流限制功能、如下所示。

1.过流检测到关断高侧 FET 的延迟可达多长时间? 我认为这应该包括电流检测电路的响应时间、逻辑电路的传播延迟和高侧 FET 的关断时间。

2.是否可以禁用电流限制?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟时间应非常快;可能在10s 或100s 范围内。

    无法禁用电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Frank!