This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620反向电压问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943742/tps54620-tps54620-reverse-voltage-issue

器件型号:TPS54620

尊敬的团队  

美好的一天!

我的客户使用 TPS54620将12V 转换为5V 器件。

在测试过程中,他们发现如果在 TPS54620的输出端增加5V 电压 ,则 Vin 将具有2.5V 电压。

我曾要求他们修改电源时序,我想确认 TPS54620是否具有反向保护?   

我看到数据表描述:“还有一个低侧灌电流限制,可关闭低侧 MOSFET 以防止过多的反向电流。”

我认为"过度"意味着它无法保护100%反向电流?

此致、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPS54620  可在所有负载条件下以强制连续导通模式(FCCM)运行。 并且在数据表中有一个反向保护、即"LS 灌电流限制、~2.3A"。

    低侧 MOSFET 可以从负载灌入电流。 如果超出低侧灌电流限值、低侧 MOSFET 会在该时钟周期的剩余时间内立即关断。 在这种情况下、两个 MOSFET 都会关闭、直到下一个周期开始。

    BRS、

    赵永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    添加年轻人所说的内容。 反向电流保护是进入 LS FET 的电流、仅在器件启用时有效。 您所描述的情形听起来像是由于 Vin 小于 Vout 而流过 HS FET 体二极管的电流。 这种情况没有保护措施。 在这种情况下保护器件需要额外的导通 FET。 因此、大多数降压转换器在此情况下不具有保护功能。 我不知道在向 Vout 施加电压而未向 Vin 施加电压时、头部顶部有什么可以自我保护的东西。

    Anthony