This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:确认可监控的电压、电流和温度的数量

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893727/ucd90120-confirm-the-number-of-voltage-current-and-temperature-can-monitor

器件型号:UCD90120

大家好、

我们的客户希望确认 UCD90120是否可以在  其 GUI 中监控5个电压、5个电流和2个温度?
请告诉我该器件是否可以实现这一点。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

     我们建议使用 UCD90120A 而不是 UCD90120。

    是的、UCD90120A 支持 5电压、5电流和2温度监控。

    此致

    Yihe