This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如何减少开关时间和开关期间的峰间压降

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893356/tps2121-how-to-reduce-switching-time-and-peak-to-peak-voltage-drop-during-switching

器件型号:TPS2121

尊敬的 TI 支持论坛:

我们目前正在使用 TPS2121 IC 设计电源管理系统。 目标是设计一个电路板、以控制电源是从接地系统(外部电源)还是从板载电池组获取。 当接地系统电源断开时、电路板应能够无缝切换到电池组。

我们的第一项测试涉及设置 IC、如数据表第25页所示、即优先自动切换(XCOMP)。 下面附上了一张图片。

下面是我们的测试结果汇总:

  • 使用12V 的输入电压和2A 的仿真负载、我们实现了85微秒的开关时间。 电阻器值不是精确的、但实现了非常接近所需值的开关电压。 我们记录了开关电压为7.94V、而预期值为7.6V

  • 当一个输入设置为12V、然后一个输入突然断开时、我们观察到压降为零、然后斜升、开关时间为200ms。 这是在没有任何电容器的情况下完成的、以使输出电压平滑。 斜坡表示限流器正在工作。  

  • 过压保护功能良好:当输入增加到超过指定值时、输出变为零  

  • 在缩短开关时间时遇到问题:通过将电容减小到47纳法来修改 SS (引脚11)。 为了进一步缩短开关时间、我们通过减小 ILM 输出电阻(引脚10) 17.6k Ω 来提高压摆率。 这将产生12.88ms 的开关时间。

  • 修改了 SS (引脚11)电容(23.5nF)、产生的开关时间为758微秒  

我们的电流问题是、开关时间太慢、开关时输出显著下降。 我们已经尝试使用470uF 电容器将输出缓冲至接地、但它似乎只会减慢开关时间。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    欢迎来到 E2E 论坛!

    为了找出问题的根本原因、我有几个问题:

    在测试中、您说在85us 内切换的器件都是12V 输入电压?

    在第二个测试中、两个输入都是12V?

    在第二个测试中、负载拉取了多少电流?

    您是否能够共享器件无法与信号 VIN1、VIN2、VOUT 和 ST 进行快速无缝切换的示波器截图?

    您能否分享正在执行测试的 TPS2121配置的部分原理图?

    在这些测试期间、您是否使用 EVM 和电缆从台式机电源供电? 如果是、电缆的长度是多少?

    VIN1和 VIN2上是否有任何输入电容器?

    此致、

    Andy Robles