This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:bq51050B 将线圈与 WMRR132F-0搭配使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943661/bq51050b-bq51050b-use-coil-with-wmrr132f-0

器件型号:BQ51050B

你(们)好

我的客户希望设计0.4A 充电电流。 iWS-4832FF-50、 WR-483250-15m2-G 和760308201线圈过大。

客户需要0.4A 电流和40mm 线圈。

他们想知道 PulseLarsen 天线的 WMRR132F-0是否  适合此设计。

线圈参数如下:

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Star

    我们尚未评估线圈、只能根据数据表提供建议。

    32mm 尺寸良好、11.5uH L 值正常(不是很好)。

    最大工作电流为400mA、应用为400mA、无裕量。  高侧为590m Ω 的直流电阻。