This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:PSpice 模型产生的振荡器频率在数据表中为1/2规格

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893400/lm25037-oscillator-frequency-produced-by-pspice-model-is-1-2-specifications-in-data-sheet

器件型号:LM25037

PSpice 模型不允许 Fosc 超过1MHz、而数据表额定允许 Fosc 达到2MHz、以便额定开关频率 Fsw 以1MHz 运行。  

我担心规格表可能不正确。 我计划使用 LM25037器件来控制1MHz 开关电源。 1MHz 的开关频率对于避免干扰应用中使用的频率是必需的、因此设计的电路实际上必须以1MHz 的开关频率运行。  

请告诉我、我是否可以信任有关 RT1和振荡频率之间关系的数据表。

我能够修改 PSPICE 文件以完全符合规格表–这是一个关于指定模型中使用的正弦波振荡器范围的简单修复。  

最后、但同样重要的是、模型和数据表之间是否存在任何其他差异?

非常感谢您在这方面的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的关注、数据表是主要文档、因此请遵循该文档。

    我们没有发现任何其他差异、我们将在此期间获取模型更新。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速回复我的问题。