Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
主题中讨论的其他器件:UCC21750
大家好、
想要在 UCC21750中使用 AIN 测量 Vdc = 1000V、但我对占空比随温度的变化有一些疑问。 数据表中提到占空比可能会变化15% Vin = 4.5V,在 SLUA988中显示 AIN 的绝对误差为5%精度,校准后我们可以实现+/-1%。 占空比误差是常数、或者它随温度变化。 如果它是恒定的、那么我们可以在 T = 25度的单点校准它
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
大家好、
想要在 UCC21750中使用 AIN 测量 Vdc = 1000V、但我对占空比随温度的变化有一些疑问。 数据表中提到占空比可能会变化15% Vin = 4.5V,在 SLUA988中显示 AIN 的绝对误差为5%精度,校准后我们可以实现+/-1%。 占空比误差是常数、或者它随温度变化。 如果它是恒定的、那么我们可以在 T = 25度的单点校准它
您好 Naveen、
每个空压下的数据表范围反映了工艺和温度的变化。 当 AIN 电压低于2.5V 时、工艺和温度范围内的 APWM 误差较低。 SLUA988显示 AIN 电压经过调节、因此它也处于该电压范围内、从而实现良好的性能。 占空比误差随温度变化不大、但也不显著。 在最高温度下、给定电压的占空比最高。 室温下的单点校准对于处理过程变化非常重要、如果范围很小、则温度范围内的误差会很小。
此致、
Audrey
您好 Naveen、
正如您指出的、数据表中给出的总变化涵盖了工艺和温度、因为我们在生产测试中没有将温度与工艺分开。 该范围得到保证、在2.5V 时 APWM 精度将在+/-3%以内。 当您校准过程变化时、它将更小。 我无法保证温度变化、因为我们不会在数千个器件上对此进行测试、也不会在生产测试中指定。 但是、根据30个 AIN 为2.5V 的基准测试数据、我可以说、我们观察到温度变化小于+/-1%。 正如我提到过的、它可以更低、但功耗小于2.5V。 这不能保证、因为数据表中未指定、并且未在所有生产单元中进行测试、但基于此、我可以说您的假设可能是准确的。
此致、
Audrey