This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HVS-ADJ/NOPB

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LM43603, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893663/lm2576hvs-adj-nopb

主题中讨论的其他器件:LMR23630LM43603LMR33630

尊敬的先生:

我使用 LM2576HVS-ADJ/NOPB 为我的微控制器和其他外设供电。


输入电压:24 VDC
输出电压:5V、3A


我想这个 IC 在测量模拟输入信号时会有一些输出噪声、我们观察到微控制器模拟输入引脚的计数变化。

我需要具有极低噪声输出的等效 IC。

请推荐器件型号。如果您为同一应用提供开关稳压器和 LDO、则器件将会充满电。我知道输入范围较高、输出电流较高。可能是 LDO 不是一种高效的解决方案。

此致、
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要查看采用 SOIC 封装的 LMR33630、LMR23630或 LM43603

    请记住、"噪声"在很大程度上取决于 PCB 布局。  我会订购 EVM 并进行测试

    您的应用中谨慎选择。  然后使用 EVM PCB 布局作为指南。