This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM33602:为什么选择多层 PCB

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893467/webench-tools-lmzm33602-why-multi_layer-pcbs

器件型号:LMZM33602
主题中讨论的其他器件:LMZ34002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经注意到、WEBENCH 电源设计器上的电源模块的大多数布局 PCB 都是多层的、例如 LMZM33602、LMZ34002等、而它们可以在相同的空间中形成2层。 我想知道、 除了空间限制、例如热问题等、还有任何具体的原因去多层... 这很重要、所以询问... 请为我和他人提供指南。谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    通常、具有相同"电路空间"的4层电路板具有散热优势和 EMI 优势。

    • 热优势、因为需要更多铜来帮助部件散热
    • EMI 优势取决于 PCB 层叠的布局方式。 顶层和底层可以是完全接地覆铜、中间层可以是信号/电源覆铜。 这有助于通过屏蔽和将开关噪声"夹在"中间层来提高抗噪性、从而使外部噪声源不会与此耦合并导致 EMI 读数增加。

    但是、您绝对可以在2层设计中使用它。 请参阅 图37 、了解热设计的2层和4层之间的差异。  

    此致、
    Jimmy