This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:有关 BQ27520EVM 学习周期的一些详细问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893395/bq27520evm-some-details-questions-about-the-learning-cycle-of-bq27520evm

器件型号:BQ27520EVM

空心。

下面是  BQ27520EVM 用户指南枚举的学习周期。  另一个文档 SLUA903–2018年7月-也引用了这些问题。  

实现成功的学习周期。

左侧列出了原始步骤、右侧列出了问题:

###(5A-5B) 1. 首先放电、          --> Q1: 只需连接电池即可放电,无需执行任何其他步骤?
电池电量已放电                             --> Q2: 我应该在  宽松步骤后验证控制状态:RUP_DIS、VOK = 0?
2.从运行 IT_ENABLE 命令             --> Q3: 单击使能后 ,我应该验证位 QEN = 1。  是否需要更新 status0 = 0x04?  
命令窗口
3.将电池充满电                  --> Q4:在此步骤中,我是否应该验证标记 FC =1?       
                                        --> Q5: 是否需要在此处添加放松步骤?  
4.在 C/5放电                          
                                        --> Q6: 是否需要在此处添加放松步骤?                  
5.检查一下
UPDATE_STATUS 数据闪存                 --> Q7:  [ 数据存储器->气体存储->状态]中的更新状态0是否仅更改一次?
值为2

###(5C1)将 Ra 表、Qmax、周期计数和更新状态写入监测计  --> Q8:此操作是否由 BQStudio 自动完成 ? 我该怎么办?

###(5C2)重置量表                      --> Q9:点击 BQStudio 中的 RESET 按钮,是否有任何其他需要验证的标志?如何知道是否存在                                                  学习周期 已成功完成?

###(5C3)读取闪存,保存 golden .srec、.bQFS 和.DFFS 文件  --> Q10:是我在此步骤中唯一需要做的事情是单击“创建映像文件”                                                                  Golden Image 中的按钮?  

很抱歉、我对此有很多问题、但为了完成整个电池校准、我必须弄清楚它的各个方面。 上述对整个流程的理解中是否缺少任何内容? 如果是,请您也指出吗? 感谢您的耐心等待、并期待您尽快回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为您在旧主题中提出了相同的问题。 我将在这里发表评论。