This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查降压转换器或控制器可以支持150W 和集成 PD 功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893492/survey-a-buck-converter-or-controller-can-support-150w-and-integrated-pd-function

主题中讨论的其他器件:LM3489TPS65987D

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到 TI 是否有 可支持150W 和集成 PD 功能的降压转换器或控制器解决方案?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我们没有具有集成 PD 功能的降压转换器

    我们在 TPS65987DEVM 上使用 LM3489、该器件具有旁路模式、允许您通过桶形插孔或中央电源。 您可以与 TPS65987D 协商20V 协议、TPS65987D 随后将控制 LM3489以通过20V 电源传输到 VBUS。

    您正在设计哪些应用、以满足您需要 PD 控制器来提供这么大功率的需求? 还必须考虑您使用的电缆、因为 PD 控制器可以提供的功率将限制为电缆的能力

    您也可以参考 Power DUO 电源板进行参考