This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:有关最短导通时间和相位干扰的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943746/tps62130a-questions-for-minimum-on-time-and-phase-glitch

器件型号:TPS62130A

您好!

我想再次确认以下两个问题。

1、电流设计采用2.5MHz Fsw 进行12V 至1V 转换。

如数据表所述、最短导通时间为80ns、但我们得到的是60ns、它是否在规格范围内?

看起来 Fsw 被限制在1.58MHz。

2.相位的上升沿有毛刺脉冲,是由米勒效应造成的吗?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    1.是的、60ns 在最短导通时间的规格范围内。

    1A。 在省电模式下、tps62130A 将降低与负载成比例的开关频率、以保持输出电压调节并提高效率(请 参阅数据表中的图24-31)。  

    2.是的、这是由内部栅极驱动器电路上额外的米勒效应负载引起的。

    此致、

    -Matt