This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:如果 BQ24650的输入意外由电池供电、会发生什么情况?

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893373/bq24650-what-will-happen-if-the-input-to-the-bq24650-is-accidentally-the-battery

器件型号:BQ24650

您好!

  我们的器件具有三种可能的电源:

外部交流/直流电源

太阳能电池板

LiPO4电池

这些器件按照该顺序进行功率优先级排序。 其输出为系统以及 BQ24650电池充电电路供电。 我在电池充电电路的输入端确实有一个大二极管、但如果优先级开关切换到电池、那么电池输出尝试为电池充电、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果电池电压作为 VCC (输入电压)反馈回 BQ24650、则没有问题、因为充电器将处于挂起模式。 电池充电电路输入端的二极管意味着、即使选择电池电压作为输入端、BQ24650的 VCC (电池电压- FDW V 二极管)将<测量的 SRN (实际电池电压)。 该条件满足睡眠要求、EC 表中提到了该特定阈值。

    BQ24650使用睡眠比较器来确定 VCC 引脚上的电源、因为 VCC 可以由电池或适配器供电。  µA SRN 电压大于 VCC、表明电池是电源、则 BQ24650进入低静态电流(< 15 μ A)睡眠模式、以最大程度地减少电池的电流消耗。

    本质上、如果优先级优先级将 BQ26450的输入切换为电池、则不会造成任何损害、但您也不会以任何方式为电池充电。