This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM25119原理图检查

Guru**** 1619845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942676/lm25119-lm25119-schematic-check

器件型号:LM25119

你(们)好  

您能帮助检查下面的 LM25119原理图、是否需要进行调整吗?

当电流限制在图中的红色框中时、为什么不只将其关闭一次并直接进入 RES 引脚计时器?

如何计算256个连续 PWM 周期、从何处开始计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、您好、我将为您提供一份 AE 评论。 请留出几天时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     1 -对于原理图审阅、下面列出了我对您的精神状态的评论。

    A -对于100K 斜坡电阻器和4m Ω 感应电阻、K = 3时、cramp 需要介于183pF 至550pF 之间(K = 1时)。 在820pF 的情况下、K<1将导致次谐波振荡、K 系数接近3将有助于降低 Rsense 值及其欧姆损耗。

    请参阅 LM25119参数计算器来估算这些值

    B-不应放置连接到 EN2的 R18。 EN2应悬空。 如果原理图中的 NL 表示它未被放置、则忽略此注释

    C -从开尔文连接点在 CS+和 CS-的路径上添加一个10欧姆电阻器

    对原理图没有其他意见、请遵循数据表中提到的布局指南

    2 -在电流限制模式下、IC 尝试将电流保持在所需的限制范围内。 在某些情况下、过流情况可能会持续很短的时间、这就是为什么 IC 不会直接进入断续模式、以便有一段时间让故障情况消失。

    但是、这些波形并未真正显示红色框中的电流限制行为。 您能否按照前面注释中所述调整斜坡电容器并检查波形。 如果仿真斜坡信号超过1.2V、逐周期电流限制将关断。

    3-当电流超过设定的 OC 阈值时、逐周期电流限制开始计算。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的确认

    1-我们使用 LM25119_OC 计算、40A OCP 建议的 cramp 为820P、但可能存在次谐波振荡
    我们应该如何进行设计?

    2 - 如果次谐波振荡会发生在哪里?

    e2e.ti.com/.../LM5119_5F00_LM25119_5F00_OC-calculation-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将在该链接中使用 LM25119快速入门计算 器、其中包含原理图中提到的参数、我得到的范围为183pF - 550pF。

    随附了电路 parameterse2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5119-QuickStart-ICC-Modified_5F00_Gareth.xlsx 的计算器文件

    这是该计算器的链接

    https://www.ti.com/tool/LM25119-5119QUICK-CALC

    次谐波振荡意味着系统不稳定。 您可以参阅器件数据表中的表1、了解选择 K 系数的所有折衷

    谢谢

    穆罕默德