This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:Linux 驱动器控制 LP5569

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893471/lp5569-linux-drive-control-lp5569

器件型号:LP5569

主席先生,你好

我们希望使用 Linux 驱动程序来控制 Lp5569、但我们不希望使用 CPU 来控制 Lp5569。我们希望使用 I2C 将十六进制数据传输到 LP5569以对其进行控制、但当 我们想要控制 LED 闪存时间时、无法使用 I2C 总线传输变体。如何控制 LED 闪存 Linux 驱动程序的使用时间?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行确认、您提到无法控制 LED 闪烁时间是无法通过发动机控制功能打开 LED? 您的系统是否可以进行其他基本控制、例如打开 LED? 您能否共享十六进制代码和整个过程?