This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:前馈电容

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19, TPS7A25, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893403/tps7a19-feed-forward-cap

器件型号:TPS7A19
主题中讨论的其他器件: TPS7A25TPS7A91

大家好、

我的客户正在考虑使用前馈电容来降低噪声。

您能否帮助我的客户分别计算 TPS7A19和 TPS7A25的前馈电容? 对于以下情况、建议使用多少 CFF?

VIN = 16.4V 且 Vout = 11.5V。 Iout = 0.15A。

《LDO 基础知识》介绍的单位增益频率之前需要放置零。

但它不提供具体的公式和指南、因此我想了解更多。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我们通常不提供添加前馈电容器(CFF)的计算。 我们确实展示了我们的低噪声 LDO 的图。 以下是 LDO 基础 知识系列的摘要:  

    CFF 在以下方面有助于 PSRR:

    下面是 CFF 如何影响噪声:

    下图显示了对噪声的影响(TPS7A91示例):

    为此、添加100nF 以上的电容并不具有显著的优势。  

    因此、对于任一器件、我建议尝试介于10nF 和100nF 之间的值。  

    但愿这对您有所帮助。