This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:能否使用 TPS62745生成负电源轨、同时保持极低的 Iq...?

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893607/tps62745-can-i-use-the-tps62745-to-generate-a-negative-rail-while-retaining-very-low-iq

器件型号:TPS62745

我能否使用 TPS62745生成负电源轨、同时保持极低的 Iq...?

即、在正常拓扑中:

输入电源轨为+5V。

2.将电压选择设置为2.1伏

3.将输出连接至0V

4.使用传统上接地的传统方法作为负输出轨。  输出电源轨将为-2.1伏...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    休、

    是的、您可以这么做。  这可能有助于在输入电压与系统接地之间添加一个小型旁路电容器、并在输入电压与 IC 接地之间添加正常旁路电容器(减去输出电压)。 下面是一份有用的应用手册:

    www.ti.com/.../slva317

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的确认。