This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:低 ESR 陶瓷电容器作为输出电容器。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893519/tps763-q1-low-esr-ceramic-capacitor-as-output-capacitor

器件型号:TPS763-Q1

尊敬的 TI 团队:

请帮助澄清以下问题。

我们希望将具有低 ESR 的陶瓷电容器用作 TPS76301-Q1 LDO 的输出电容器(下面要使用的电容器的 ESR 图)。

Ω Ω 数据表、输出电容的 ESR 必须介于0.3 μ F 和10 μ F 之间。

Ω 满足 LDO 输出电容器 ESR 要求、应 将例如1 μ F 的电阻添加到串联的输出电容器中。

我是否从数据表中正确理解了这一点?

电阻器的连接方式是否重要:-在电容器端子和 GND 之间;-在电容器端子和 Vout LDO 引脚之间?

感谢您的帮助并期待您的回答。

此致、

Igor ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您已正确解释了数据表。 串联电阻器与输出电容器串联放置在 VOUT 和 GND 之间。

    注意:如果您正在寻找与陶瓷电容器配合使用的较新器件、我们提供 了 TPS709-Q1

    但愿这对您有所帮助。